我们是自己画的板子,硬件设计完全参考的是EVM板,用这个C6657_EMAC_Example例程。
EMAC loopback模式是能通过的,但是切换到DSP0_TO_DSP1的模式,从上位机用wireshark抓取,什么都抓不到。用C6657_EMAC_Example例程发现serdes的初始化函数(configSerdes())显示SGMII_SERDES_STS状态寄存器的最低位,就是检测Serdes PLL的锁定状态的那个位,忽高忽低,或者完全锁不上。想请问一下可能是什么原因导致的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是自己画的板子,硬件设计完全参考的是EVM板,用这个C6657_EMAC_Example例程。
EMAC loopback模式是能通过的,但是切换到DSP0_TO_DSP1的模式,从上位机用wireshark抓取,什么都抓不到。用C6657_EMAC_Example例程发现serdes的初始化函数(configSerdes())显示SGMII_SERDES_STS状态寄存器的最低位,就是检测Serdes PLL的锁定状态的那个位,忽高忽低,或者完全锁不上。想请问一下可能是什么原因导致的。
user4257905 说:2、我们硬件没有改动,我调试别的外设后,发现上位机检测到的网络变成了10M。然后EMAC loopback模式就不能正确运行了,这可能是什么原因呢?
是否有可能存在引脚复用的情况。