我现在测试把TI的下x264编码和 ndk 合成一个工程,用udp发送图像到dsp上,下x264编码完再通过UDP发送回PC
但是发现 x264基本把内部L2内存占了大约0x60000的空间,而NDK又需要至少0x40000的空间,
这样就造成 x264的任务不能和ndk的任务在一个堆上,因为多核需要同时运行x264任务,所以bios系统堆不能共享,只能在L2上
但是L2又不能满足X264和NDK两个任务的堆大小,所以想把X264的任务堆放在L2中,
把NDK的任务堆独立到MSMC中,请问我该怎么处理?