This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于C6678的内核通信,IPC的使用。



工程师们好!我现在对整个的单核能够正常使用了,由于第一次接触多核的DSP,对于架构,有很多的不理解。希望工程师们能给我指导指导。

1、对于8个核,做数据处理,是不是每一个核都要烧录各自的程序。也就是有点类似于8个DSP一样。

2、对于8个核,通信上采用IPC进行,我该如何使用IPC,因为我没有找到一个专门的关于IPC的文档。

3、我使用的是CSL库,对IPC的操作就只有几个函数,我应该怎么使用。

希望工程师能够对这种多核的处理器,从架构,到使用上,给点意见。特别是核心间的通信。谢谢。