This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6655与FPGA芯片 A3P100板卡上电初期电流跳动问题的请教



系统描述:

        最近制作了5块板卡,板卡核心芯片为DSP: C6655(SPI-flash配置、PCIESSMODE0/1下拉)与FPGA(自带ROM) : A3P100,外设包括RS-422、隔离RS-485,FPGA三路电源使用3个单独芯片提供,上电直接启动,电压稳定,电流 纹波在容限内,FPGA最大功耗不超过2.455W(系统供电5V)。DSP电源与外设3.3V电源由4644提供,4644电压输出的RUN管脚由FPGA 控制,上电时序按照1.0V、1.8V、1.5V、3.3顺序,DSP加载与三种复位严格按照datasheet与官方提供的6678的原理图。

现象描述:

       板卡刚贴完后,第一次上电,FPGA与DSP无程序,上电电流6~8mA, FPGA下完程序后,电流最大50mA,DSP下完程序后电流开始跳动,区间为400~600mA。此过程中,fpga控制的LED灯常亮、DSP控制的LED灯闪烁频率一致,均正常工作,程序没有跑飞。

目前所进行的检查:

 1)FPGA对DSP上电时序、复位进行控制,使用示波器触发查看,没有问题;DSP的boot模式检查,没有问题,时钟测试,没有问题。

2)C6655手册中描述:CORE电压1.0V未好之前,时钟输入端口要高阻?我将晶振的3.3V电源放在1.0V后启动;电流仍然跳动。

3)测试DSP电源发现由于FPGA先启动,DSP的1.8V与1.5V电压在4644输出电压之前就存在0.5V左右的电压,感觉是总线上的漏电压,拆除DSP1.8V电压主干线上的滤波磁珠之后,发现之前就存在0.5V左右的电压消失(不知道会不会对系统有影响);电流仍然跳动。

4)吧DSP程序擦除;电流仍然跳动。

5)吧DSP配置为nor boot;电流仍然跳动。

6)DSP的vcntl由原本的4.7K电阻上拉至1.8V,改为NC悬空;电流仍然跳动。

7)吧DSP时钟供电电压关掉;电流仍然跳动。

8)关断FPGA电源,单独使DSP上电运行P;电流仍然跳动。

9)关断DSP的1.0V电压,使用外部台式电源单独通过1.0V电压;5.0V与1.0V电源轨电流都不跳动。

10)关断DSP的1.8V电压,使用外部台式电源单独通过1.8V电压;5.0V电源轨电流跳动。

11)关断DSP的1.5V电压,使用外部台式电源单独通过1.5V电压;1.5V电源轨电流跳动。

12)还原板卡,使用FPGA关断DSP的1.5V电压,电流不跳动。

问题描述:

1)DSP与FPGA系统,FPGA先启动是否的确存在总线上的漏电压?应该如何解决呢?

2)C6655型号的DSP不使用DDR能否不提供1.5V电源轨呢?

3)DSP的SmartReflex功能对应的VCNTL[2:0引脚能否悬空不用?

第一次在TI论坛提问,望请各位前辈请指教,谢谢。

       

  • 1. 这个感觉是FPGA或者电源那边的问题。

    2. DSP不使用DDR还是要提供1.5V电源轨的。

    3. 请问您用的电源芯片支持smartreflex功能吗?DSP要求1.0v的电压不能固定。 请参考下面的硬件设计文档。
    www.ti.com/.../sprabi2d.pdf
  • Shine你好,非常感谢你的回答。

          目前的硬件设计没有考虑DSP芯片的smartreflex功能,DSP要求的1.0v电压由4644固定输出,板卡设计暂时无法改动。

          DSP的DDR控制器应该是独立的吧,没有使用DRR,也没有提供DDR时钟,如果不提供DSP  DDR1.5V电源轨会对造成dsp芯片造成那些影响呢,目前我在关掉1.5V电源后进行了相关实验,DSP工作还是比较稳定

  • 每个芯片实际的工作电压可能根据芯片本身的参数而又差异,如果都用固定电压,可能每个芯片的性能效果会不一样。所以从功耗,芯片稳定性及寿命角度来讲,建议采用smartreflex。

    DDR如果不用的话,从稳定性看,1.5v和时钟都还是要提供的,这也是硬件设计手册上要求的6.8.4 Unused DDR3 Pin Requirement。
  • 好的,明白了,十分感谢你的回复,对我很有帮助。