自己做了一套板,是按TI原版的DM368 DVR电路图做的,板子完成后可以烧写UBL和U-boot,但是烧进去之后终端没有反应,用JTAG测试的DDR UART Flash 都可以正常读写,没有问题,现在不知道问题出在哪,无法下手,向各位高手求助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
1.板子上电后,连上JTAG(不加载gel),看一下PC指针,看一下这ubl运行的地方,还是uboot,还是ROM。
2.可以尝试连上JTAG直接加载ubl运行,看uboot是否能正常启动?
3. 可以写一个测试程序,把ubl,uboot读出来,和写入的文件比较,看是否正确?
4. 请问你使用的NAND是和DVR电路上用的一样么?
你好,
0x7ffc应该是ROM code的stack,看起来像是ubl没有找到。建议你把你烧写的ubl读出来看看。
当然,你也可以测量GIO61看是否有方波,如果有就是nand启动失败,然后sd启动失败。