This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 srio对接FPGA ,状态检测



TI工程师:

         你好,目前我们在测试SRIO接口时,FPGA主读主写。我想知道DSP测有什么寄存器可以查询SRIO的读包从FPGA发送给DSP时能否通过寄存器检测出来。SRIO将读包请求的数据发送给FPGA时是否可以通过什么寄存器查询。

  • 在写完数据之后可以发送一个doorbell通知对方。具体可以参考srio手册doorbell部分的配置。
    www.ti.com/.../sprugw1c.pdf
  • 这个我知道,我是想问如果FPGA nread 发送请求时,DSP可定会接收到这个请求,然后发送数据,我想知道有没有什么寄存器可以监控这个状态,目前我们出现了一个问题,FPGA主读主写,配置为4个1X模式,当4个FPGA同时发起读请求,同时发送写数据包,就会出现读请求的数据包返回的非常慢。据我所知SRIO4个X1都应该是全双工的,为什么会出现写数据包的同时读数据包返回的非常慢的情况。