目前一个核心板上集成有3个芯片,包括am437x、dsp28377和spartan6的一块fpga,其中dsp和fpga供电电源为3.3v和1.2v,am437x供电电源为3.3、1.8、1.5、1.325、1.1等,目前有两个方案,不知道能否可行:
方案一:采用tps65218给am437x供电,但是由于考虑到tps65218可能功率不够,输入5v时其输出的3.3v不能同时给三个核心使用,考虑在前面用一个大功率的5v转3.3v的电源,把3.3v给tps65218作为输入,同时给三个芯片使用,tps65218本身输出的3.3v不使用。dsp和fpga的1.2v由各自的3.3v转换过来。请问这种方案可行吗?
方案二:采用分立器件供电,但这种方案由于考虑上电时序,较为复杂;
请教一下,上面两种方案可行吗,那种比较好?有没有更好的方案呢?