单独跑过NDK的例程,能够成功用UDP实现DSP与PC通信。也单独跑过SYS/BIOS创建的task,但是我合在一起就跑不通了。
我发现NDK的CFG静态配置页面不止有SYS/BIOS的。它包含两个部分:NDK core Stack和SYS/BIOS。
然后通过测试我发现,NDK情形下的Stack和SYS/BIOS中创建的task不一样,我想请问下,他们的运行顺序有什么区别呢?然后他两会互相冲突吗?
我希望通过新建一个SYS/BIOS的task来触发一个SWI,从而运行NDK,这需要怎么做呢?
期待回复,谢谢大家!