各位专家:
最近我在调试FPGA与DSP的SRIO联调,遇到一些问题,请高手赐教!谢谢!
FPGA使用的是SPARTAN6系列芯片,DSP使用的是C6657,硬件环境为自己开发的板子,两片芯片在同一块电路板上,两者之间的TX与RX直接连线互接了。DSP使用的软件环境是CCS V5.1,现将我调试中疑惑及遇到的问题列下来,请FAE或是高手赐教,谢谢!
1。根据datasheet,C6657的SRIO参考输入时钟最小只能是156.25M,但我以前调试过C6455的SRIO,其参考输入时钟有很多种,而我需要的是125M,请问在C6657上,SRIO的参考输入时钟不能用125M吗?C6657的datasheet只是没有列出多种参考输入时钟吧?
2。FPGA作为主设备,其包信号中的DESTID应该要与DSP的DEVICEID一致的,在参考例程中DEVICEID是如何设置的?
3。FPGA向DSP发数据,在偏移地址C014、C018、C01C寄存器中可以看到,DSP解出的包的ADDR,ID和包类型,但查看地址空间未接收到数据啊?以前调试C6455与FPGA通信的时候,当FPGA发送包信号过来,DSP会将数据存储到相应的地址空间的。
4。查看SP_ERR_STAT寄存器,其PORT OK被置1了,是否是不正常的?
5。SP_ERR_STAT寄存器中,其input error-stopped位是0,是否表示DSP的SRIO的输入端口是描述的输入错误停止,故DSP只能接收一个包信号?我现在调试中发现,DSP只能接收到一次信号,当FPGA重新发送包信号(改变地址),从偏移地址C014、C018、C01C寄存器中无法看到解出正确的地址了。
感谢高手们的赐教!如果有资料可以提供就更好了,谢谢。在此留下我的邮箱apgyying@163.com