This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C5517 USB时钟不起振



我这边采用的是USB无源时钟给C5517供系统时钟,晶振一直不起振,为低电平。全部按照技术手册连接的!由于USB设备没有使用,电源全部接地的。具体连接如下:USB_VDDA3P3和USBVDD_OSC连接3.3V,USB_VDDA1P3,USB_VDD1P3,USB_VDDPLL连接GND,内部LDO使能,VDDA_PLL和CVDD采用1.3V供电,DVDDIO和DVDDEMIF采用3.3V供电。

  • 晶振不起振一般和电容有关,请微调一下电容值。

    另外,USB_MXI和USB_MXO是否按照数据手册上的Figure 5-11. 12-MHz USB Oscillator接的?晶体是否满足Table 5-8. Input Requirements for Crystal on the 12-MHz USB Oscillator的要求。
    www.ti.com/.../tms320c5517.pdf
  • 首先感谢您回复!是按照Figure 5-11所示连接的,Table 5-8指标中ESR不能确定,晶振负载电容是按照厂家晶体来选择的,晶振是±30ppm!USB_VDDA1P3,USB_VDD1P3,USB_VDDPLL这个三个引脚是否必须要连接到指定电源,这个是芯片手册中没有说明的。只是说了不使用USB设备时,需要连接到GND。CLK_SEL也是一直连接到地的,bootmode配置为01 0110。
  • 是的,USB_VDDA1P3,USB_VDD1P3,USB_VDDPLL这个三个引脚连接到指定电源。

    晶体不起振应该是晶体那块的问题,请联系晶体厂家。
  • 好的谢谢,那应该就是这三个引脚没有连接引起的。晶振,是没有问题的,同规格型号的在其他地方使用是可以起振的。在数据手册中Figure 5-11没有说明,这里是有问题的,冤死了,看来只有改PCB板了!