This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教个C6474上TCP2对LTE turbo译码时奇怪现象



工程师:

           您好。

          在解LTE的PUSCH信道时遇到个奇怪的现象,麻烦您指点指点。参照TS  36.213 Table 7.1.7.2.1-1 (V9.0.0),PRB数为100,将解速率匹配后数据导入协处理器(通过matlab比对,导入数据正确),此时:

         1.当TBS index小于等于20时,TCP2_BaseParams中maxIter =1时,译码正确(minIter=1)。在maxIter >1时,随着maxIter 的增大,译码结果错误率越来越大。

         2.当TBS index为21开始,即使maxIter =1,译码结果也有一定的错误比特。

        想向您确认一下:

       1.TCP2支持LTE中各个MCS的译码吗?

        2.按理说,随着maxIter 的增大,译码正确率不应该降低才对?难道是因为解速率匹配的关系,导致打孔的位置和WCDMA协议中打孔位置不同,从而不能解对?

        另外,如果仅考虑译码,将matlab编码生成的数直接用TCP2译码,没有任何打孔,maxIter 的增大不会对译码结果产生影响。

  • maxIter是指定最大迭代次数,如果设定截止标准为CRC,maxIter设定为最大的数,不会对译码的结果产生影响,怀疑可能是其他的配置或者输入数据有问题。

  • 没有设定截止标准为CRC,只是以maxlter作为截止标准。

    输入数据也没有问题,已经和正确的仿真代码check过。

    配置如下所示:

     

      t_struConfigBase.frameLen = t_uiFrameLength;
         t_struConfigBase.inputSign = TCP2_INPUT_SIGN_NEGATIVE;
         t_struConfigBase.intFlag = INTERLEAVER_LOAD_FLAG;
         t_struConfigBase.maxIter = 1;
         t_struConfigBase.maxStarEn = 0;
         t_struConfigBase.standard = TCP2_STANDARD_3GPP;
         t_struConfigBase.crcLen = 0;
         t_struConfigBase.crcPoly = 0;
         t_struConfigBase.minIter = 1;
         t_struConfigBase.numCrcPass = 0;
         t_struConfigBase.outParmFlag = OUT_PARAM_READ_FLAG;
         t_struConfigBase.outputOrder = TCP2_OUT_ORDER_31_0;
         t_struConfigBase.prologRedEn = FALSE;
         t_struConfigBase.prologSize = 32
         t_struConfigBase.rate = TCP2_RATE_1_3;
         t_struConfigBase.snr = 0;

         for(i = 0; i < 16; i++)
         {
              t_struConfigBase.extrScaling[i] = 2;
         }