This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【新品速递】TI推出最新基站 SoftwarePac,为基于 KeyStone 的无线基础设施 SoC 提供生产就绪型 PHY 与传输软件



日前,TI面向基于 KeyStone 的多核片上系统 (SoC) 推出两款最新软件套件。第一款软件产品是最新生产就绪型小型蜂窝物理层 (PHY) 软件套件,可帮助开发人员在低成本下便捷设计高度差异化小型蜂窝基站。第二款软件产品则是针对无线及其它以网络为中心应用的传输软件套件。

由于软件可在设计过程中获得最佳性能发挥重要作用,因此这些集成型软件产品可为基站开发人员提供独特的特性与优势,帮助他们加速基于 TI 多核平台的设计。该软件支持主要针对小型蜂窝的生产就绪型特性,可从小型蜂窝扩展至宏基站。此外,该软件还支持高稳健同步选项以及针对 LTE 及 WCDMA 的网络监听功能。

TI 最新软件套件可为 OEM 厂商简化高性能小型蜂窝基站开发。TI 为单双模式 LTE 与 WCDMA 提供完整的 PHY 层,消除了基站设计最复杂的任务之一。这可帮助制造商节省通常用于 PHY 开发的时间、资源和预算,并将这些资源转而集中用于实现产品差异化。TI PHY 软件的接口符合小型蜂窝论坛定义的毫微微应用平台接口 (FAPI) 标准,有助于同完整 LTE 或 WCDMA 协议栈实现无缝集成。TI PHY 设计是模块化、开放式的,因此客户可整合实现其产品差异化所需的专利算法,在 PHY 设计中实现产品差异化。这可帮助基站制造商根据不同网络运营商需求对其产品进行定制。

生产就绪是指 TI 采用各种商业用户体验对软件进行了全面测试,可进一步降低 OEM 厂商的开发风险。虽然该软件套件是针对小型蜂窝设计的,但具有可扩展性,也能满足宏基站设计需求。

TI 传输软件套件是无线以及网络导向型应用的理想选择,可充分满足基站与边缘网络路由交换等应用的需求。网络导向型应用的开发人员可将自己的传输协议栈集成至 TI 传输库来完成开发工作。该传输软件套件集成在 TI 多核软件开发套件 (MCSDK) 中,可充分利用 KeyStone 中的流通快速路径加速功能实现数据层及控制层处理。

此外,PHY 软件套件也是建立在 MCSDK 基础之上的。TI MCSDK 可为开发人员提供高度集成的软件开发平台,不但可提供实现内核间及芯片间通信的高效多核通信层,而且还包括与 SYS/BIOS 集成的验证优化型驱动器、TI 实时操作系统 (RTOS) 以及提供相关演示实例的 Linux 支持。

供货情况

TI 针对小型蜂窝的基站 SoftwarePac 将于 2013 年上半年开始供货,而传输软件套件则已开始通过最新版 MCSDK 提供。如欲了解更多详情,敬请访问:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/dsp/keystone/overview.page?paramCriteria=no