hello,
各位大牛,最近在 66ak2evm 调试中 我遇到如下问题。
1. 在ubuntu16.04下安装ti-processor-sdk-linux-k2hk-evm-06.00.00.07-Linux-x86-Install.bin。
2. 在uboot目录下 make k2hk_evm_defconfig
make
生成 u-boot.bin, u-boot-spi.gph, MLO文件。
3. 按照 board/ti/ks2_evm/README中的步骤烧写 u-boot-spi.gph,
2. 在uboot目录下 make k2hk_evm_defconfig
make
生成 u-boot.bin, u-boot-spi.gph, MLO文件。
3. 按照 board/ti/ks2_evm/README中的步骤烧写 u-boot-spi.gph,
u-boot命令行显示烧录成功。
SF:Detected n25q128a11 with page size 256 Bytes....
SF: 720896 bytes@0x0 written: OK
另外发现README 的1个问题, setenv addr_uboot 0x87000000
应该修改为 setenv loadaddr 0x87000000 。
SF:Detected n25q128a11 with page size 256 Bytes....
SF: 720896 bytes@0x0 written: OK
另外发现README 的1个问题, setenv addr_uboot 0x87000000
应该修改为 setenv loadaddr 0x87000000 。
4. 断电重新启动,拨码开关 为SPI启动。
串口无输出。
串口无输出。
请问是 u-boot需要修改配置选项吗?
谢谢!
陈慧