内核版本linux-3.2.0
usb在高速模式下无法连接上hub,提示:
device descriptor read/64, error -71
改为全速模式则可以
有没有遇到过的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
内核版本linux-3.2.0
usb在高速模式下无法连接上hub,提示:
device descriptor read/64, error -71
改为全速模式则可以
有没有遇到过的?
是自制的板,这份代码在embest的开发板上没有这个问题。
而且,发现直接插u盘的话是可以用高速模式正常连接的,但是插4G模块不能用高速模式。用hub也不能用高速模式,否则就会出现
有查过资料说是信号问题,请问是否遇到过呢?
ps:用新版sdk的话各种驱动要重新移植,工作量太大,还是想先在这个版本上解决。
另外我也在myd 提供的代码 内核版本为:linux-4.1.18上试过了,也报这个错误。但是在他们提供的开发板没事,我们自己做的板就会出现