你好
有以下问题想请教一下:
(1).BOOT启动时,使用DDS_DATA[15:0]、DSS_VSYNC、DSS_HSYNC、DSS_AC_BIAS_EN引脚,配置SYSBOOT寄存器,
上述这些DDS引脚是不是必须由外部上拉/下拉,而不能用引脚内部上拉/下拉功能。
(由于这是CPU还没启动,无法对引脚内部上拉/下拉进行配置)
上述理解是否正确?若理解错误的话,麻烦详细讲解一下,谢谢。
(2).如果上述(1)中理解正确:
AM4372在使用NORflash时(不复用地址线数据线),GPMC_A[19:12]会使用DDS_DATA[15:8]引脚。
但是由于BOOT启动时会外部上拉/下拉DDS_DATA[15:8]引脚,NORflash通信时GPMC_A[19:12]脚也会被外部上拉/下拉。这是否会影响NORflash通信?
以上问题,希望知道的高手回答一下,谢谢!