你好,我自己设计的AM5728,按照上电时序测量了RSTOUT信号正常变高,然后配置成SD卡启动系统,串口没有任何打印的信息。切换到从串口启动之后,AM5728会往外面发送波形,是不是可以说明AM5728最小的硬件系统是OK 了。另外 SD卡的启动文件是从一个开发板上面直接移植的,从开发板上可以正常启动,在我自己设计的板子上不能启动,请问是哪里会引起这样的问题 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我自己设计的AM5728,按照上电时序测量了RSTOUT信号正常变高,然后配置成SD卡启动系统,串口没有任何打印的信息。切换到从串口启动之后,AM5728会往外面发送波形,是不是可以说明AM5728最小的硬件系统是OK 了。另外 SD卡的启动文件是从一个开发板上面直接移植的,从开发板上可以正常启动,在我自己设计的板子上不能启动,请问是哪里会引起这样的问题 谢谢
参考am335x板子启动的建议,先逐步检查一下看看。
processors.wiki.ti.com/.../AM335x_board_bringup_tips
复位信号是否是在电源和时钟稳定之后拉高的?
正常情况下串口会输出'c'字符串,代表系统正在尝试启动。
只能说明在uart boot的时候应该是没有问题
写入头文件?指的是是么意思
是输出CCC 我另外一块DEMO板就是输出CCC 我自己做的什么都不输出
rstoutn will be asserted low when porz is low, and de-asserted following an internal 2ms delay. rstoutn is only valid after vddshv3 reaches an operational level. If used as a peripheral component reset, it should be AND gated with porz to avoid possible reset glitches during power up.
vddshv3正常的吗?
或者加个与门看看能否改善。
你好 :测量相关特征信号:RSTOUTN、rstoutn状态可以跟随PORZ状态变化并可以正常复位。但是现在问题就是 U-BOOT-SPL.BIN文件通过串口传输到AM5728之后,感觉没有运行。从串口输出看没有打印CCC,当我重新复位之后,串口输出VA!
你好:U-BOOT.img 和U-BOOT-spl.bin文件和DDR相关部分的电路已上传,麻烦帮忙看一下 我现在也是怀疑DDR没有初始化成功导致不能继续引导系统启动