This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8148 u-boot.min.uart 无法启动



您好:

       编译 DVRRDK_04.01.00.02 中的 u-boot。  使用 bootMode : EMAC (网口)或  bootMode :UART (串口)将 u-boot.min.uart 下载到了 DM8148 的 SRAM 中, 但是复位DM8148后,UART0 没有打印 u-boot 的启动信息。

       确认1: DM8148  的 UART0 硬件正常,在  bootMode UART 时 , UART0 打印CCCCCCCC。

       确认2:将 66KB 的 u-boot.min.uart 传输到了 DM8148。

      问题:

          在 NAND FLASH 是空 FLASH时,DM8148 怎么启动 ?怎么加载 u-boot.min ?  

       感谢。