This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6654 如何使用SmartReflex



我在C6654手册上看到smartreflex部分介绍,可以通过SmartReflex 4-Pin VID Interface 的四个管脚调节供电电平大小来优化功耗。
我们电路板上也使用了相关的外围电路,是否需要我们自己通过软件来控制smartreflex,还是DSP可以自己来控制SmartReflex电平?

该如何来控制?

  • 是硬件自动控制的,VID输出信号给外部电源芯片,电源芯片在接收到信号后会输出到相应电压值,简单来说在上电后C6678根据内核电压在VID上输出相应的信号给电源芯片,由外部电源芯片给出相应的调整电压。CVDD不要接固定的1.1v。
  • 好的,谢谢!
    另外请问,硬件一般在什么情况下会通过SmartReflex调整内核控制电压,我们自己做的控制板按照手册实现了SmartReflex控制电路,但是测试相应的电压,发现供电电压一直是1.1V,并未发生变化。
  • smartreflex会根据芯片运行情况自动调节电压。您可以在DSP上电时用示波器看一看VID的输出是什么,到下面的硬件设计手册里查这个VID对应的电压是多少,如果是111110左右,那么就是要求输出1.1V。
    Table 1. SmartReflex VID Value Mapping
    www.ti.com/.../sprabi2d.pdf