This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM3517 linux GPIO

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM3517

大家好,我用GPIO_162做为主板工作指示灯,同时测试了gpio_63,64,在linux下board_am3517evm.c中增加了以下代码

static struct omap_board_mux board_gpio_led_mux[] = {

OMAP3_MUX(MCBSP1_CLKX,OMAP_MUX_MODE4 | OMAP_PIN_OUTPUT), //DS2

OMAP3_MUX(GPMC_WAIT1, OMAP_MUX_MODE4 | OMAP_PIN_OUTPUT),
 OMAP3_MUX(GPMC_WAIT2, OMAP_MUX_MODE4 | OMAP_PIN_OUTPUT),

{ .reg_offset = OMAP_MUX_TERMINATOR },

}

 

static int gpio_leds_init(void)
{
 int ret = 0;
 omap3_mux_init(board_gpio_led_mux, OMAP_PACKAGE_CBB);

        ret = gpio_request(162, "DS2");
        if (ret)
 {
                printk(KERN_ERR "failed to get DS2\n");
  return 1;
        }

        gpio_direction_output(162, 1);

 gpio_direction_output(63, 0);

 gpio_direction_output(64, 0);

// gpio_set_value(162,1);
 printk(KERN_INFO"Led initialized successfully\n");
 return ret;
}

发现无论gpio_direction_output设置成1,还是0,io口的电平没有任何变化。我还有哪有需要配置吗?期待大家的帮助。

 

 

 

 

  • GPIO Module那块的配置进行了吗?SYSCONFIG之类的

  • Steven Liu,谢谢你的回复,但是我不明白GPIO Module,SYSCONFIG是配置什么内容呢?具体在哪个地方进行配置?

    我看了linux/gpio.h文件

    static inline int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value)
    {
    return -ENOSYS;
    }

    这个设置输出并未实现,这个函数是在哪里实现的呢?

  • 你看看这个

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/GPIO_Driver_Guide

  • Dear Yaoming Qin,

    我尝试了这个方法,发现value 0/1,gpio 162的电压始终是1.7V左右,LED灯还是未能点亮。能帮忙分析下可能是什么原因导致?

    root@am3517-evm:~# echo "162" >  /sys/class/gpio/export

    root@am3517-evm:~# ls /sys/class/gpio/

    export       gpiochip0    gpiochip160  gpiochip64   unexport

    gpio162       gpiochip128  gpiochip32   gpiochip96

    root@am3517-evm:~# echo "out" > /sys/class/gpio/gpio162/direction

    root@am3517-evm:~# echo "1" > /sys/class/gpio/gpio162/value     

    root@am3517-evm:~# echo "0" > /sys/class/gpio/gpio162/value

  • 先问一个,你是在ti的evm板还是你自己设计的板子上做的实验

  • 在瑞泰的am3517与自己的板子上都测试过,gpio162 和63均不受控制,但是64可以。这三个gpio都是我自己添加的。

    使用测试瑞泰自身带的led灯,测试也是有效果的。

    所以我怀疑gpio162与63哪里配置不正确,pinmux配置了,输出模式配置了,就是想不出来还有哪里少配了或者是错配了。

    以下是最新的测试代码 gpio 24 26 27 29都是可以的,63和162不行,64可以。

    static struct gpio_led gpio_leds[] = {
     {
    .name = "am3517::D8",
    .default_trigger = "default-on",
    .gpio = 27,
    .active_low = true,
    },
    {
    .name = "am3517::D7",
    .default_trigger = "default-on",
    .gpio = 26,
    .active_low = true,
    },
    {
    .name = "am3517::D12",
    .default_trigger = "default-on",
    .gpio = 24, // gets replaced
    .active_low = true,
    },
    {
    .name = "am3517::D11",
    .default_trigger = "default-on",
    .gpio = 29, // gets replaced
    .active_low = true,
    },

    {
    .name = "am3517::DS2",
    .default_trigger = "default-on",
    .gpio = 162,
    .active_low = true,
    },
    };

    static struct gpio_led_platform_data gpio_led_info = {
    .leds = gpio_leds,
    .num_leds = ARRAY_SIZE(gpio_leds),
    };

    static struct platform_device leds_gpio = {
    .name = "leds-gpio",
    .id = -1,
    .dev = {
    .platform_data = &gpio_led_info,
    },
    };

    static struct omap_board_mux board_gpio_led_mux[] = {
     OMAP3_MUX(ETK_D12, OMAP_MUX_MODE4 | OMAP_PIN_OUTPUT),
    OMAP3_MUX(ETK_D13, OMAP_MUX_MODE4 | OMAP_PIN_OUTPUT),
    OMAP3_MUX(ETK_D10, OMAP_MUX_MODE4 | OMAP_PIN_OUTPUT),
    OMAP3_MUX(ETK_D15, OMAP_MUX_MODE4 | OMAP_PIN_OUTPUT),


    OMAP3_MUX(MCBSP1_CLKX,OMAP_MUX_MODE4 | OMAP_PIN_OUTPUT), //Power DS2 gpio 162

    OMAP3_MUX(GPMC_WAIT1, OMAP_MUX_MODE4 | OMAP_PIN_OUTPUT),//63
    OMAP3_MUX(GPMC_WAIT2, OMAP_MUX_MODE4 | OMAP_PIN_OUTPUT),//64


    { .reg_offset = OMAP_MUX_TERMINATOR },
    };

    static int gpio_leds_init(void)
    {
    int ret = 0;
    omap3_mux_init(board_gpio_led_mux, OMAP_PACKAGE_CBB);

    return ret;

    }

  • 暂时调好了,不知道为什么uboot中的pinmux配置会影响到kernel.

  • 如果uboot中配了,系统没有重启,kernel中不会失效啊