This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AMIC110 芯片上电后SPI0无片选信号输出

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

您好,我们使用的AMIC110这款芯片参考设计,Sysboot与参考设计一致(LCD_DATA[15:0]电路),但是上电后,SPI Flash并没有被片选选中,即AMIC110无片选信号输出也无CLK(在不烧录spi_bootloader之前上电会从串口一直输出“C”,烧录成功后上电串口“C”输出消失!)   我们对照AMIC110 ICE开发板测试过SPI0  CLK 151Khz。

  • 请测量一下sysboot管脚的电平对不对?输出“C”表示进入了uart模式。
  • 已经确认问题,但是引导不起来的原因是我们虽然参考了AMIC110的硬件设计,但是对于BOOT启动会通过I2C0去读取EEPROM中的board info 如果不匹配会导致后续的SBL及APP无法被引导,对于该问题有解决方案么?目前我们是将AMIC110ice开发板上的EEPROM给移过来测试验证是可以被引导的,因此对于我们自己通过AMIC110开发板参考设计出来的硬件方案,那么对于EEPROM中该写入何种数据才保证能够正常引导?(地址及位置)另外,我通过执行诊断框架,通过eeprom——test读取到的数据如下:*********************************************
    * EEPROM Test *
    *********************************************
    header: aa5533ee
    boardName: ICE110
    version: 1.1
    serialNum: 40174P630102

    如果我想要正常引导,是否将以上几项数据写入到对应的EEPROM中的对应位置即可?
  • 这个是SBL去读EEPROM board ID,可以到sbl源码里把和EEPROM相关的代码屏蔽掉。如果是自己的板子,节约成本的话,可以考虑不用EEPROM。
  • 但是 不用的话(目前我们是没有使用的),BOOT无法引导SBL! 我们将AMIC110ice开发板上的EEPROM移除以后也无法重新进入SBL及APP,说明EEPROM在BOOT启动过程后,起了作用,否则不会没有EEPROM就会起不来啊!?
  • 那如果不使用EEPROM,BOOT的源码 我们是否可以看到且有办法修改?
  • 需要把sbl源码里和EEPROM相关的代码屏蔽掉,再重新编译SBL。
  • 您好,我是在sbl_main.c文件中 status = BOARDInit(NULL) 这行代码之前加了LOG打印,在EEPROM 硬件IC 存在的情况可以正常有打印出来,但是在将该IC移除后,就没有相关打印了,就好像BOOT并没有引导SBL继而执行后续引导! 您说的屏蔽现在在这个基础上貌似SBL还没执行到EEPROM这部分,因此想要您这边确认下 在BOOT(固化在ROM中的)的代码流程里面是否对EEPROM这块有依赖或者其它操作,会导致我未接EEPROM会导致无法引导SBL!?
  • 固化在ROM中的bootloader代码只有在Nandi2c boot模式下会去读i2c eeprom里的内容。SPI boot mode下,ROM bootloader不会去操作I2C eeprom。