6678 ,硬仿, 用fread函数读数据进板子的时间为什么那么长?
是不是有快速一点的编程写法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
6678 ,硬仿, 用fread函数读数据进板子的时间为什么那么长?
是不是有快速一点的编程写法?
使用仿真器的时候如果采用fread等文件操作,是需要和ccs进行交互的,如果想快些load数据,可以在memory 窗口load data 到指定的memory,这样会比较快。
Zhan Xiang 你好:
楼主说的问题我也遇到了。我6678评估板外接仿真器将pc里图像数据用fread读入到dsp。实际耗时有几分钟,但是在代码里统计fread的耗时为几ms.不是太理解你说的需要和ccs进行交互。能详细解释一下吗
如果我用fread和仿真器操作,数据流是怎么走向?我的理解是数据通过仿真器到dsp的外设,然后用fread从dsp外设读取到cpu。不知我这样理解对吗?