你好:我自己设计的板子,参考的是官网AM572X_INDUSTRIAL_EVM_3M0001_REV1_3A_FAB_PACKAGE这个版本的原理图,在设计的过程中我没有使用到DDR1接口,只使用了DDR2接口。然后使用官网提供的u-boot-spl.bin文件来引导系统失败了。请问是不是因为我没有使用DDR1引起的,u-boot-spl.在初始化DDR1接口的时候失败了,不去进行下一步引导系统。还是说只要有一个DDR接口使用,他就会选择可以使用的DDR接口来引导系统。
另外 咨询一下 u-boot-spl.bin文件具体执行了那些硬件初始化操作,是否可以修改代码不去初始化DDR1接口?