按照手册说明,串口可以打印出:BOOTME,gel文件也选择了,但是每次连接arm9_0的时候报错:
Error connecting to the target:
Connect to PRSC failed
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
按照手册说明,串口可以打印出:BOOTME,gel文件也选择了,但是每次连接arm9_0的时候报错:
Error connecting to the target:
Connect to PRSC failed
你完整的芯片型号是什么?
X OMAPL138 ( ) ZWT ( ) 3 E
最后一位是E的话是加密芯片。
我用我手上的开发板测试了一下,拨码开关是0111 0000 可以连接上。
test connection能通过吗?
李大闲 说:我们买的板子CPU是TMS320C6748dsp,后来使用arm,就让焊接厂把CPU换成OMAPL138了,这个芯片都是硬件和商务那边买的,我没参与。现在看来应该是加密芯片,下一步要怎么搞呢?
如果是调试阶段,建议使用非加密版本的,量产时再用加密版本的芯片替代。因为加密版本的每次掉电后要重新解密才能再次连接仿真器调试。
加密版本的debug需要通过串口工具GennericSecureUartHost先烧写一个代码来解锁JTAG,可以参考下面的帖子。
https://e2echina.ti.com/question_answer/dsp_arm/c6000_dsp/f/32/p/156264/458601