一,TI提供的NDK开发包,只能在SYS/BIOS环境下使用吗,能不能用在裸机环境下;
二,我在裸机环境下,将C6748的一些外设硬件逐步的使用C2000那种的位域结构体来重新定义了,使用非常方便,我目前要用到NDK,如果NDK只能在SYS/BIOS环境使用的话,那SYS/BIOS的CMD文件和裸机是不一样的,这就导致我在裸机环境下编写的外设的位域结构体就不能用在SYS/BIOS环境下了,这有什么办法解决吗,SYS/BIOS环境下还能否使用这种硬件外设的位域结构体
如果NDK能在裸机下跑就最好不过了