您好 TIers:
目前要采集的 1280x1024 @30fps 或 1280x1024 @25fps,
但是 VESA标准里面没有在这个。
看了一个 VESA 的分辨率的文档。
1280 x 1024 ------ 60 Hz ------ 108.000 MHz
1280 x 1024 ------ 75 Hz ------ 135.000 MHz
1280 x 1024 ------ 85 Hz ------ 157.500 MHz
请问一下: CAP 采集这些 非标准 的,要不要改 pixel clock ,还是要改其他地方? 请指导一下。
感谢。