你好! 我在用TI DSP C553X 在做音频产品,目前已开发完成,我用的是 TI XDS100V2 仿真器, 请求支持 如何通过仿真器 将 .BIN 文件 烧入 到 片外
的 SPI FLASH ,FLASH为 W25Q80 ; 第二种方式 :在 BOOT 状态下,如何 通过USB 更新 .BIN 文件
到 片外 .的 SPI FLASH, FLASH 为 W25Q80!
谢谢! MOBILE 13691994881 ;EMAIL : xiaobingchen63@sina.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好! 我在用TI DSP C553X 在做音频产品,目前已开发完成,我用的是 TI XDS100V2 仿真器, 请求支持 如何通过仿真器 将 .BIN 文件 烧入 到 片外
的 SPI FLASH ,FLASH为 W25Q80 ; 第二种方式 :在 BOOT 状态下,如何 通过USB 更新 .BIN 文件
到 片外 .的 SPI FLASH, FLASH 为 W25Q80!
谢谢! MOBILE 13691994881 ;EMAIL : xiaobingchen63@sina.com
通过仿真器烧写部分请参考以下文档,需要下载烧写程序,并且要根据你的flash型号做一些修改。
processors.wiki.ti.com/.../C5535_Boot-Image_Programmer
源码请下载SPI Boot Files