K2GICE板子里面已经有从UART引导的代码了,我把BOOT模式拨码开关设置成从UART引导后,串口调试助手那边就会一直打印字母C,CCS版本是9.3,PDK版本是pdk_k2g_1_0_16,SDK版本是sdk_rtos_k2g_6_03_00_106,昨天差不多看了一天的SDK的文档,按照文档说明,使用ti\ccs930\ccs\tools\compiler\ti-cgt-arm_18.12.4.LTS\bin\armhex.exe 和其它几个工具,将我用CCS编译得到的.out文件转换成了.bin格式的文件,然后用命令行启动uniflash工具,通过UART给板子加载代码,结果就一直看在transfer to flash programer...就不动了,后面我改成在uniflash用XDS220U加载,这次程序是烧写到板子了,也正确运行代码了,但一断电,程序就没了,说明没有烧写到板子上的QSPI flash 器件上,之后又尝试了好几种方法,还是不行,SD卡加载的方法也不行,也试过直接从SD卡引导,也不行,代码写入SD卡插上后,板子没任何动作