This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ccs4或者ccs3的工程怎么用ccs5打开?



ccs4或者ccs3的工程怎么用ccs5打开?求高手指点下

  • 点击任务栏---projet;

    下面有import existing ccs Eclipse project;

    选择第一个,把你工程的路径放进去。

    点Ok。

  • 您好,

    选择file->import->legacy CCSv3.3 projects可以import已有的3.3工程,但是可能会存在一堆问题,建议在CCS5下新建一个工程然后将文件导入;ccs4的工程一般可以直接通过file->import->existing CCS/CCS eclipse projects将工程导入,如果遇到不好解决的问题也还是建议新建一个。

    先试试上述方式导入已有工程,如果遇到问题可以发上来看看如何解决,实在不行就新建一个。

  • 1、 打开 CCS5、选择插入一个 CCSV3.3 的工程 3、单击 Browse 选择工程的路径 4、在 E/code of 5402/CpuTimer 的路径里面选择后缀为.pjt 的文件打开。 5、选择好 V3.3 的工程文件之后单击 Next 6、选择转化的项目所使用的代码生成工具(Code Generation Tools) ,一般 CCS5 都会帮你 选择好的,直接单击 Next 就 OK 了! 7、单击 Next 8、选择 Use a common root for all migrated projects,单击 Finish 9、等待一段时间,工程就被转化好了,在环境的右边会出现你转化之后的工程结构 至此一个 5的工程就转换完成了

  • 感谢大家的帮忙,谢谢,