你好,
我想把CCS里面的程序烧写到flash里面,以让DSP上电后通过读取flash实现自启动。请问有烧写flash实现自启动的相关文档或者教程吗?我使用的是CCS3.1,DSP型号是6713。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我想把CCS里面的程序烧写到flash里面,以让DSP上电后通过读取flash实现自启动。请问有烧写flash实现自启动的相关文档或者教程吗?我使用的是CCS3.1,DSP型号是6713。
请问spra999a里面提及的non-BIOS secondary bootloader example在哪里可以下载?
请下载附件。4188.spra999a.zip
user6321166 说:也请问6713可以使用文档中提到的flashburn或者flash.exe烧写吗?在哪里下载?
flashburn适用于DSK/EVM板,如果是自己的板子,建议自己根据flash读写命令写烧写代码。
flashburn可以到下面的第三方公司网站下载。
只是ASCII格式吧? 如果是的话生成bin文件时可以用-a选项生成ASCII格式比较方便。hex转换工具生成数据格式可以参考汇编器手册。
11.13 Description of the Object Formats

TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!