本人DVS6467的板子,nor flash 16MB,JFFS2文件系统自己做的
如果将TI提供的uImage内核映像和此文件系统烧写进flash 则可以正常启动,很顺利就进去了,说明我的JFFS2文件系统没问题吧
如过将我自己的内核uImage和此文件系统烧写进flash则停在了最后一句:
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
Freeing init memory: 164K
这貌似又马上要进入文件系统了,难道还是文件系统etc目录下的某个文件有误?
而且前后这两种做法内核启动打印的信息都一模一样,貌似我的内核也没问题啊
实在是很郁闷!不知如何是好!
还请高人不吝赐教,该如何去跟踪检查?如何处理呢?