大家好 问一下 正在调SRIO
PATH_CONFIG默认的是:100 = Configuration 4 - 4 lanes, a maximum of 4 ports
PATH_MODE 我设置为100 = Mode 4
这表示Lane A、Lane B、Lane C、Lane D组合成一个端口
LSU寄存器中cfg.ID.Port = 0;
测试了下 数据输出正常
当PATH_MODE 我设置为011 = Mode 3
表示Lane A、Lane B组合成一个端口 、Lane C、Lane D组合成一个端口
对于Lane A、Lane B的组合
LSU寄存器中cfg.ID.Port = 0;这个数据输出正常
对于Lane C、Lane D的组合
LSU寄存器中cfg.ID.Port = 2;是不是应该这样设置 但是数据输出不正常啊???
还有没有其它还要设置的 没有涉及到的?