使用片上的6748核跑ti nsp里的helloworld工程,固定死了ip地址,但一直ping不通。断点死在了csl_emac.c中的EMAC_REGS->softrest!=0x0, phy芯片使用DP83848,nsp版本1-10-03-15,ndk版本2-25-01-11
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用片上的6748核跑ti nsp里的helloworld工程,固定死了ip地址,但一直ping不通。断点死在了csl_emac.c中的EMAC_REGS->softrest!=0x0, phy芯片使用DP83848,nsp版本1-10-03-15,ndk版本2-25-01-11
请问PSC里使能EMAC了吗?
TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!
“死在了csl_emac.c中的EMAC_REGS->softrest!=0x0”这个问题解决了?
“helloworld那个任务进不去”程序跑在哪里?
检查一下:
1.PC和板卡是否一个子网?
2.PC防火墙是否关闭?
3.板子运行后是否能ping通?
TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!
“固定死了ip地址”在哪里固定的?用的是static IP mode,没用DHCP mode吧?
TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!
请问对helloworld例程有做什么修改吗?DaemonNew的返回值是什么?
arp table有没有做相应的设置?具体怎么设置可以参考下面的帖子。
https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/355/t/216115
TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!
我总结一些我的问题,我用uboot或者跑linux系统 ping是没有问题的,说明硬件通了。使用NDK跑官方例子,控制台显示输出默认的mac地址和我用cfg设置的IP地址,还有显示出phy芯片为100M全双工,我使用ndk接口函数可以正常读写phy芯片。但是电脑无法ping板卡,使用arp绑定物理地址也无效,deamonnew绑定的dtask_udp_hello里面断点无法进入,使用winapp里上位机发送显示超时,deamonbew会进入errorout,然后跳到netsrv.c的NS_boottask函数执行TaskExit,是不是创建这个任务失败了,所以我一直无法ping通?
请关注下面e2e帖子的回复,如果您有什么要补充的,可以直接在上面回复。
e2e.ti.com/.../3352748
TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!