This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678接收Doorbell中断问题



ti工程师您好,我使用的是C6678,FPGA与DSP选用SRIO进行通信,我参考K1STK中的srio例程,FPGA每隔10ms给DSP发数一次,产生一个doorbell中断,DSP在中断服务函数中将标志位置一,随后转去执行其他的程序,目前出现的问题是接收到的doorbell数目与发送的不符,少了很多,请问这是什么原因?会不会是因为我在10ms内没有将数据处理完导致的?

  • 请问中断函数处理占用时间是多少?中断断服务程序占用时间较长的话,在Doorbell间隔比较小的情况下会造成doorbell丢包。避免在中断服务程序用printf这些打印语句。

    如果还是丢中断,试试加长FPGA发包间隔。


    TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!

  • 中断服务函数中没有使用printf,仅仅只是对几个标志位赋值,shine,测试时间时使用clock可以吗?加长FPGA发包间隔后不再丢中断,但是要求FPGA必须10ms发一次中断,请问这时该怎么办?
  • 请问是什么clock? 一般测试程序执行时间可以用TSCH和TSCL两个寄存器。

    使用参考如下:
    TSCL=0; //初始化为任意值使能TSC时钟计时
    start = TSCL;
    FUNC();
    end = TSCL;
    cycle = end - start;

    TI 诚邀您参加全新设计的产品页面测试,参加测试即可享有 TI 购物 9 折优惠码,点击加入 EP产品页面测试报名,名额有限。感谢您的参与!