This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

u-boot启动内核,启动过程没有打印是为什么?

Other Parts Discussed in Thread: AM1808, OMAP-L138

u-boot没做任何改动,添加环境变量bootargs,设置nfsroot,然后bootz 内核地址 - 设备树地址  系统可以起来,但是启动过程没有信息输出,登录终端后就可以开始输出?

U-Boot 2019.01-g5bb01f9-dirty (May 21 2020 - 19:34:01 +0800)

Model: DA850/AM1808/OMAP-L138 LCDK
DRAM: 128 MiB
128 MiB
NAND: 512 MiB
MMC: da830-mmc: 0
Loading Environment from NAND... OK
In: serial@10d000
Out: serial@10d000
Err: serial@10d000
Net: DaVinci-EMAC
Hit any key to stop autoboot: 0
Using DaVinci-EMAC device
TFTP from server 192.168.0.110; our IP address is 192.168.0.10
Filename 'zImage'.
Load address: 0xc0700000
Loading: #################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
#################################################################
###########
836.9 KiB/s
done
Bytes transferred = 3380712 (3395e8 hex)
Using DaVinci-EMAC device
TFTP from server 192.168.0.110; our IP address is 192.168.0.10
Filename 'da850-lcdk.dtb'.
Load address: 0xc0600000
Loading: ####
924.8 KiB/s
done
Bytes transferred = 19902 (4dbe hex)
## Flattened Device Tree blob at c0600000
Booting using the fdt blob at 0xc0600000
Loading Device Tree to c7e19000, end c7e20dbd ... OK

Starting kernel ...


_____ _____ _ _
| _ |___ ___ ___ ___ | _ |___ ___ |_|___ ___| |_
| | _| .'| . | . | | __| _| . | | | -_| _| _|
|__|__|_| |__,|_ |___| |__| |_| |___|_| |___|___|_|
|___| |___|

Arago Project http://arago-project.org omapl138-lcdk /dev/ttyS2

Arago 2019.07 omapl138-lcdk /dev/ttyS2

omapl138-lcdk login: root
root@omapl138-lcdk:~#