尊敬的TI工程师,
关于spi nor flash boot 有几点想咨询一下。目标时将pdk2.15的网络程序通过spi boot的方式进行启动。网络程序使用pdk自带的例程,使用sysbios,为了验证程序执行,我又写了一个往ddr3里写顺序数列的Task,这样有两个task,分别为网络程序和写数程序。
现象:写数task可以正常向ddr中写入,并且可以看到写入成功,而网络程序ping不通。这些程序通过仿真器在线烧写是都ok的。
1、针对spi boot有没有官方提供的转换工具,官方提供的转换工具只支持比较小的工程。
2、ddr table如何配置,尤其时pll_M,pll_D,和ddr位数(32位,64位),而且配置这个跟ddr的型号有关系吗?
3、烧写网络程序有什么需要特别注意的吗,比如qmss的配置在烧写时需不需要额外的处理
4、后续此工程还需烧写opemMP工程,所以请问针对openMP架构的程序怎么烧写