你好
何把DM365 的,UART0 配成串口,UART1 配成485 输出?
是把UART0 做串口好,还是把URAT1 做串口好?
需要修改ubl,uboot,kernel,
能以UBL 为例谈谈吗?我看哪哪些资料需要注意哪些问题,有参考的代码吗?
EVM 是UART0 做串口的,比较了下和APPRO SDK 是UART1 做串口输出的,比较了UART0 的串口配置,
两个函数是一样的。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
何把DM365 的,UART0 配成串口,UART1 配成485 输出?
是把UART0 做串口好,还是把URAT1 做串口好?
需要修改ubl,uboot,kernel,
能以UBL 为例谈谈吗?我看哪哪些资料需要注意哪些问题,有参考的代码吗?
EVM 是UART0 做串口的,比较了下和APPRO SDK 是UART1 做串口输出的,比较了UART0 的串口配置,
两个函数是一样的。
谢谢!
Alex,
我建议还是uart0做串口,因为支持串口启动。
你参考EVM和appro参考设计代码,是正确的方向。
支持Chris,请把EVM的UBL和IPNC的UBL用比较工具一比你就能看出差别了,呵呵
u-boot修改方法也类似
kernel是通过bootargs中的console=ttyS?来区别