IBL问题
附件里面有图片:
软件平台:CCS5.2
硬件平台:6678EVM
实验:MCSDK_VIDEO
TFTP实验时,板子和PC用网线连接可以吗?
一. 按照这个网站做实验(http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_VIDEO_2.1_PKT_Demo_Guide)
- 但是在Preparing the EVM是有问题了。
- 这里上面的步骤是不是都是在板子noboot模式下做的(我是这样做的)
- 红框标记的是不是就是普通GEL下载方式,但是我是在debug最开始的时候就下里面了,不知道会不会有影响。
- 按照网页上的说明最后报出success
二. 验证IBL Flash
上图中红框应该说明就是成功了,但是我的一直没有这个显示,我的操作如下:
- 由于要从TFTP模式启动,我首先断电,调到TFTP模式→配置IP→打开TFTP软件,如下图:
a) Service interface(红框)由之前的一个其他地址跳到192.168.0.102。
b) Current Directory 自己设置成桌面(这个路径应该没有什么关系吧?),然后就没有其他反应了,