This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678开发板快速启动例程



    最近在使用6678的开发板跑快速启动例程目前遇到几个问题:

 

1、连接好USB后装好光盘驱动,按照快速启动手册使用默认的SW3-SW6的开关设置,打开电源后超级画面无任何反映,以按照快速启动配置好了终端的波特率等,请问怎样才能让超级终端有显示?该怎样排除问题?

 

2、目前我是使用交叉网线将开发板和计算机直接连接起来,但是打开计算机和开发板电源后和网络图标一直在获取IP地址,最后显示无法获取IP地址,网络连接受限,请问开发板与计算机之间的网口之间该怎样连接?是通过网线连接到路由器相连还是用网线直接连接,如直接相连用交叉还是直连网线相连?是否需要手动设置计算机的IP地址,如手动该怎样设置呢?

 

请已经成功跑通例程的达人们或者TI工程师告知,谢谢了哦

  • wei liu 您好,

    请参考下面的帖子做一下实验,谢谢。

    www.deyisupport.com/.../2595.aspx

    关于C6678L评估板快速启用手册

  • wei liu您好,

    请按照下面方法再做验证,有问题再沟通,谢谢。

    注意首先按照手册设置好SW3_SW6,同时需要注意下图shunts的设置:

    a)将shunts拨到上面两个pins,此时DSP通过USB port与PC通信,在PC上的超级终端中选择一个序号最大的com进行设置作为接收视窗,并且使用USB线连接PC与DSP;过40秒左右之后能在超级终端上看到如下信息(A);如果此时同时使用网线将DSP与局域网相连,则会打印出全部信息(B);

    b)将shunts拨到下面两个pins,此时DSP通过RS232与PC通信,在PC上选择com1设置接收视窗,并且使用串口线将DSP与PC相连;过40秒左右能在超级终端上看到如下信息(A);如果此时同时使用网线将DSP与局域网相连,则会打印出全部信息(B):

    (A)

    HPDSPUA version 2.00.00.02 Beta 2

    Configuring DHCP client

    Service Status: DHCPC    : Enabled  :          : 000

    Service Status: THTTP    : Enabled  :          : 000

    Service Status: DHCPC    : Enabled  : Running  : 000

    (B)

    HPDSPUA version 2.00.00.02 Beta 2

    Configuring DHCP client

    Service Status: DHCPC    : Enabled  :          : 000

    Service Status: THTTP    : Enabled  :          : 000

    Service Status: DHCPC    : Enabled  : Running  : 000

    Network Added: If-1:157.87.36.50 (分配的IP)

    Service Status: DHCPC    : Enabled  : Running  : 017

     

  •  您好,我使用上述的两种方法都未能打印出IP地址信息。使用静态ip设置时,demo可以成功运行。使用DHCP时还有什么其他设置吗?下图是串口打印的信息: