This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

am5728上rt-linux使用问题

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

在am5728 idk单板上,使用的是linux系统,通过PWM控制电机,在内核中编写了电机驱动,由于新的项目需要加入插补算法,因此
想将linux切换为rt-linux,由于第一次使用rt-linux,有几个问题需要请教一下,多谢!
1)linux内核中编写的电机驱动移植到rtlinux上,需要修改吗?
2)rt-linux的应用程序需要区分实时任务和,非实时任务吗?实时任务和非实时任务的通信使用rt-fifo和共享内存mbuff的方式?
3)感觉第二点不正确,我们现在rt-linux使用的是4.9.65的版本,是不是任务之间的通信方式与linux应用中任务之间的通信方式一样啊?
应用程序的任务以优先级来区分就可以了。
4)rt-linux 和linux 上打一个RT PREEMPT补丁是否一样?如果不一样,他们有什么区别?