在ARM平台进行tvp5158四路cif图像数据的提取,tvp5158的寄存器配置如下:
{0xB2, 0x00},
{0xE8, 0x60},
{0xE9, 0x00},
{0xEA, 0xB0},////
{0xB0, 0xA3},
{0xB1, 0x10},
{0xB2, 0x25},
{0xB3, 0xE4},//ch1:0xE4;ch2:0xE5;ch3:0xE6;ch4:0xE7
{0xB4, 0xEB},
{0xB5, 0x00},
{0xB6, 0x1B},
{0xB7, 0x04},
{0xB8, 0x70},
{0xB9, 0x10},
{0xC3, 0xE0},
{0xBA, 0x01},//Reset output format logic
举例说明: {0xB2, 0x00},即向0xb2写入0x00;
看到网上一些人的说法,在SAV后面即跟着四个字节的metadata数据,但是我在mcvip_tvp5158的工程里的MCVIP_demuxRun函数里看到如下代码:
metaData = ( (Uint32)curAddr[7] << 0 ) |
( (Uint32)curAddr[5] << 8 ) |
( (Uint32)curAddr[3] << 16 ) |
( (Uint32)curAddr[1] << 24 )
;
这里有点不太理解!请做过的高手指点指点。。。