This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6474配置问题

Other Parts Discussed in Thread: BIOSLINUXMCSDK

大家好,6474在内存映射表里,0088 0000到0097 FFFF这段内存区,可以把核0配置2M,核1配置1M,核2配置1M吗?那这1M的空间可以分给哪个核用?

一个函数在核0上运行,他内部调用了函数B,如果想让这个函数B运行在核2上,只要在cmd 文件里定义一个新的section叫mysection,把我的函数B放在我自己定义的mysection里,然后在把 mysection  放在核2的L2空间,就可以吗?这样子一个cmd 文件,就实现了一个多个核的工程吗?谢谢,本人初学,请多多指教。

  • 你好,以下 L2 SRAM的空间,可用范围是1M,009 00000 0097 FFFF这段空间是系统保留空间。

    0080 0000 0087 FFFF 512K   L2 SRAM

    0088 0000 008F FFFF 512K   L2 SRAM

    009 00000 0097 FFFF 512K   Reserved

    这段L2 SRAM空间是多核共用的空间,各个核的程序可以按用户设置在上面分配存储。

    但核0如果要调用核1的函数,必须由核1完成函数运算后,将结果传递给核0,这需要IPC通信。而不是你上面所说的那样。

  • 谢谢你热心的帮助,但是我想在一个工程里。在cmd文件里,有一个functionA是在核0的L2空间,functionB是在核1的L2空间,functionC是在核2的L2空间。mai函数里,我想让这三个函数都同时运行,然后核0必须等到核1.核2运行完各自的函数后,核0同时完成自己的functionA后,才能向下接着执行自己的程序。难点中与,这三个函数是怎么开始的呢?可以中main里直接调用这三个函数吗?核0怎么判断核1.核2完成了各自的函数?你上面所说的6474有个公用的空间,那么我在这个公用的空间里定义2个变量,作为核1,核2执行完自己的函数的标志。这样核0就用while循环来查看这俩标志,如果执行完退出while循环,这样可以我前面说的功能吗?谢谢

  • 你好,三个核都必须运行才能执行他们各自的函数。每个核的运行,可以通过CCS中Debug,三个核分别点击run,运行三个工程。一个main函数只存在一个核中。“核0怎么判断核1.核2完成了各自的函数?”这个可以使用IPC通信来相互之间协调。“我在这个公用的空间里定义2个变量,作为核1,核2执行完自己的函数的标志。”这当然是一种简单的可行办法。

  • 三个核,我建立三个CCS工程,核1的工程里写个main函数,那么其他俩工程都不能有main函数对吧,其他俩工程的开始执行,首先必须由核0来通知他们,他们才能安装自己的逻辑运行起来。有个IPC寄存器来实现核间中断外,还有哪些可以实现核间中断?这三个工程生成了三个out.文件,我怎么把这三个工程下载到开发板上?有这方面的资料么?我想通过link DMA方式,把DDR中的三块数据分别搬移到核0,核1,核2的局部,然后每次搬移都产生中断,来分别通知核0,核1,核2,这三个核收到中断后,再处理各自的数据,这样可以吗?谢谢。

  • 每个工程中都必须一个main函数。在CCS中,可以分别将工程编译出的OUT文件分别下载到核内,点击RUN。CCS工具,专门用作程序DEBUG的。如果需要上电自启动,那么需要考虑使用bootloader的方式,核0启动后,唤醒其他核,每个核都已一个entry地址,然后各自去执行各自的程序。

    ti提供了多核例程

    BIOSMCSDK-C64XPLUS:SYS/BIOS MCSDK for C647x and C645x

    请在下面链接下载:

    http://www.ti.com/tool/bioslinuxmcsdk

  • 你好,现在工程是这样的,DSP把FPAG取数据放到DDR,当DDR中数据为一帧的时候256MB的时候,DSP在对256MB数据进行处理
    首先,核0取1M数据,放到全局L2.然后核1,核2,都到这个全局L2里取自己要处理的数据、进行运算。
    那么6474来说,每个核还有1M的局部L2。核0把任务分给核1,核2,这是一个“总分”的方式,那么核1,核2处理完后
    要通知核0,核0收到通知后,再次把1M的数据放回DDR,就这样经过了256次,三个核才能处理完256M的数据。第一
    阶段的处理结束。、

    下面进入第二阶段的处理:
    处理也是按照总分的方式,每次加载1M数据到全局L2,然后每个核处理自己的数据,处理完由核0来把处理后的数据
    搬回DDR中。处理次数也是256次


    下面是第三阶段的处理:
    这个时候DDR数据只有128M,也就是说要经过128次的处理。才能完成

    每个阶段的处理都是“总分式”,每次处理都需要核间中断。


    问题是:
    第一:每个核还有1M局部L2,我在第一个处理阶段的话,每个核还要计算系数总共大小是512KB,这样每个核还剩下
    512KB。考虑到程序运行中局部L2空间还要占用一部分程序,这样是否实际可行?


    第二:核间中断的话,用你说的IPC,那么三次任务,对核1来说就是得有三个中断源吧,就是说
    核0通知核1,核1能够区分出自己要跳到三个阶段的哪个处理程序里去。这可以实现吗?


    第三:建立三个CCS工程的话。main函数放在核0.听说核1核2的工程里,不能有main函数。
    那么核1,核2的启动就是由核0,来给他中断信号。然后核1,核2收到中断后,按照自己的逻辑来执行对吗?

    第四:三个工程的话,核1,核2如果想执行idle线程的话,可以在核1工程的cfg文件里配置吗?核1.核2工程是否
    可以有各自的配置文件?


    第五:核1,核2沒有main函数的话,能够编译连接生成各自工程的。out文件吗?
    如果能,假如可以生成的话,那么最后的三个.out文件,怎么下到板子里去?


    第六:你看我说的方案可行吗?
    本人初学,谢谢,您的回复。

  • 你好,主要是下面这些问题:每个核都是独立的,他们分别运行自己的系统(BIOS,或者非BIOS系统),并不是一个main函数下,可以来回调用三个核去运行程序,就是说并不是在一个工程下,把线程分配给各个核去执行的。共享的内存空间,每个核都可以用,这是没有问题的。使用CCS可以分别将工程编译的OUT文件下载到各个核中。核间通信可以使用很多方法,具体看你的需要,可以选择是否使用IPC通信了。比如你说的在共享区设置一块空间,各个核通过查询进行通信等。

  • 这里有一个例子,你可以参考:

    DSP/BIOS on Multi-Core multipleimage

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/DSP/BIOS_on_Multi-Core_multipleimage

  • 1:你好,谢谢你的答复,我还想问几个6474的问题;
    现在我把全局空间1MB都装满了数据,想每个核都读取300KB的数据
    三个核能同时读取全局空间里的数据吗?如果不能,那么核0读取数据完后,过多长时间核1才能读取数据。
    读取的速度又是多少?
    2:核0可以通过link方式的DMA,一次就把DDR中取出1.5M,分别搬移0.5M到三个核,每个核都在自己的DMA中断里
    去处理自己核内的0.5M数据,这样能实现吗?
    3:要处理的数据量很大,怎么样分配全局L2,和局部L2,才能使空间利用率最大?
    4:核的1MB的局部L2,在程序的执行过程中,可以一次把这1MB,都装满要处理的数据吗?
    如果不能,那么一般最多可以向这个空间放多少数据?
    我刚学,很多问题,谢谢,