各位专家、网友们好!
近期在做6678评估板与PC机之间通过以太网口进行数据传输的工作,目前是配置了IP地址、网关等后运行了image_processing的例程,其中有一个serial的例程是通过fopen、fread等将PC机中的BMP图像通过网口以点对点的方式传进DSP中进行图像处理的,测得这种情况先数据的读写速率为8MBps。
我的问题是:
1. 由于我PC机中待处理数据量较大,可否有其他较快方式将数据通过网口传至DSP中?
2. 由于有多个数据块要处理,如何通过C语言实现DSP控制从PC机中不断地取数据块,从而实现从PC取数1——DSP算数1——向PC存数1——从PC取数2——DSP算数2——向PC存数2......这个处理流程呢?
谢谢各位专家和网友们!