This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

调试工具选择!XDS560V2 (6657)



由于拿到的TI 开发板 上自带了个XDS560V2 是通过60PIN 端子与 CPU 连接的。

目前正在规划自己的板子。总感觉60PIN 的端子太复杂!现在用的CPU :6657

因此请教各位:

1.大家都用XDS560V2 这个调试器吗?有没用其他的?差别是神马?

2.XDS560 V2 好像有 14 pin 20 PIN 60 PIN 三种接口形式。这个要怎么选?

在产品上留个60PIN 的接口确实有些发杂!!

谢谢各位

  • 你好,一般来说,如果你的板子将来需要做system tarce,你至少要选择20PIN的调试接口设计;如果要做dsp trace,你需要60pin的设计。如果没有这些要求,你可以用简单的14PIN的设计。

    对于仿真器,一般需要独立购买,像XDS510,XDS560等,你可以考虑一下性价比。

  •  trace 就是跟踪变量状态,然后绘出变化曲线?这个功能很重要,一般调试器都有这个吧?之前用的 UAD2 也有着个功能?

    好像XDS200 就没有System Trace 功能。

    System Trace 和DSP Trace 有啥区别。 我现在用的是 6657

  • system trace 和 core trace的资料请看这里的详细介绍:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS560_Trace

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/System_Trace

    xds560v2支持system trace,但不支持core trace。

    xds560v2 pro  trace仿真器支持这两个trace。

    其他仿真器都不支持,这个买的时候要看清楚。