This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

将CLB模块用于PWM信号保护



hello,。

最近在利用28377D的CLB模块实现PWM信号的保护功能,从而避免使用FPGA。 根据TI的 几个官方应用手册,编写了相应的代码和系统配置。

但是编译时,发现 CLB的demo和普通例程 似乎是俩个团队写的,他们的头文件名称、源文件名称、函数、宏定义 均不相同。 

尝试修改了名称,但是始终会遇到各种问题。

因此想问一下,TI官方有没有 一个完整的例子, 包含 所有模块的头文件、源文件、宏定义文件,以及CLB相关的文件等,

这样 用户只需要关注 内容的实现,而不用被环境配置所折磨。

另外,作为FPGA的替代品,CLB模块部分能否 给出更多详细的教学的案例,至少针对 PWM脉冲保护 这个案例。 仅仅包含原理的话,即使看懂了,实现起来还是有困难。  

官网的教学视频 能否上传到更多的视频平台,如B站。 因为官网的视频常常播放不了