您好,Tiers:
请问一下 DM8148 是否 支持 采集 RGB16_565 的信号?
然后输出 YUV420 进行 264 编码。
--------------------------------------------------------------------------------------
有相关的 demo 或者 资料吗?
帮忙提供一下,感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Tiers:
请问一下 DM8148 是否 支持 采集 RGB16_565 的信号?
然后输出 YUV420 进行 264 编码。
--------------------------------------------------------------------------------------
有相关的 demo 或者 资料吗?
帮忙提供一下,感谢。
您好,Chris Meng:
我在以前【正常运行的代码】的基础上,配置 capture 时,做如下更改:
cap_inst->inDataFormat = SYSTEM_DF_YUV422P;
更改为:
cap_inst->inDataFormat = SYSTEM_DF_RGB16_565;
运行时候,在 CaptureLink_drvCreateInst() 出现 FVID2_create() 创建不成功的情况,返回空指针。
请问,还有哪里需要更改配置?或者有什么思路? 感谢。