因为我们使用了RMII接口方式的PHY lan8720,所以在代码中(uboot,linux),在GMII_SEL寄存器中设置为RMII模式,以及RMII_REF_CLK设置为输入,为了观察设置的情况(此时还并没有连接到由8720提供的REF_CLK),通过示波器查看,发现当上电时,RMII_REF_CLK脚输出个50M的波形,过段时间后,波形消失(此时因该是设置的代码作用了),但过后50M的波形由突然有了,因还没与8720连接这个脚,所以因该是am3358输出的,我看了下reference manual的538页和silicon errata中的1.0.14提到,某些复位信号会使GMII_SEL寄存器复位,所以我又将reset_iso寄存器设置为1,将部分复位信号不影响GMII_SEL寄存器,但测试发现情况依旧。 PIN PORZ这个没有发现有,剩下一个Bad Device,这个我就不理解了,到底是指什么。
目前我们的8720不能联网(PHY有独立的25M晶振,通过下拉LED2脚,使PHY从REF_CLK输出了50M的时钟),是不是因为上面测试的GMII_SEL寄存器复位了,导致am3358的RMII_REF_CLK脚又变成了输出,以致2时钟相冲突,导致不能联网呢?