多轨网络播放器:
输入:4路line/mic平衡输入(DSP)
输入:4路网络播放器音频输入(ARM核心)
输出:8路line平衡输出(DSP)
构成一个8x8的混音处理器
想确认一个性价比高的选型
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
user6416275 说:1、66AK2G12的有三个McASP0、McASP1 和 McASP2,我要显示(4+4)输入,8路输出,是否只用McASP0扩展出4+4个输入,8个输出就行;
可以吧。每根数据线方向是可配的,mcasp0有16根数据线。
user6416275 说:2、ARM+DSP的开发环境是否是linux的;
是的。
user6416275 说:3、在ARM A15里面写4个音频播放器然后把4路播放的音频如何给C66,A15如何把4路音频给C66,他们之间有多少路的音频连接,多少路控制连接,还是需要额外的iis或者其他端口满足;
DSP是在同一个芯片上啊。核间数据交换通过内存共享,不需要物理的传输。
外设对于核也是同样共用的。
user6416275 说:4、4路line/mic in需要兼容多采样率和量化的信号,这个功能自带还是需要外挂;
不同的频率只是I2S clock采用不同的分频配置。
另外,AM57xx系列也可以满足你的要求:AM5706, AM5708, AM5716, AM5718。 如果不需要显示,选尾号为6的就可以。如果还要更高性能的,则双核的AM5726, AM5728.