To:大家
大家好,请教一下,我用的AM4372BZDNA60,然后通过GPMC模块连接到Nor flash设备上。现在想从flash上直接把程序启动起来,我应该做什么配置呢?
GPMC已经初始化成功,程序烧写到Flash上了,但是上电开机启动不了是为什么呢?我已经可以通过调试器在nor flash上启动调试,起始地址是0x08000000.
用的内部RAM。硬件要做什么特殊设置呢?比如EMU0/EMU1引脚电平状态设置,SYSBOOT[0]~[18]的配置。
还请仔细说明一下,非常感谢各位大侠了。