8168中demos和mcfw的关系那个文档有介绍,如果我要一个从a8-v3(enc)-a8的link需要修改mcfw的内容吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
8168中demos和mcfw的关系那个文档有介绍,如果我要一个从a8-v3(enc)-a8的link需要修改mcfw的内容吗
Demo是用来演示如何使用RDK的,严格讲是不属于RDK范围内的,在客户的系统中,Demo会被客户的应用程序所代替。
usecase是RDK范围内的,是预定义的数据通路,如果客户要求的数据通路和usecase中匹配,可以直接使用,否则需要自己修改usecase中的数据通路。
下面链接是类似的问题:
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/39/p/15996/60415.aspx#60415