This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [分享] Keystone系列FAQ分享

Q: Keystone系列的CVDD电压是否可以使用固定电压?
A: 不建议使用固定电源方式。由于每个C6678的核电压存在差异,所以从功耗,芯片稳定性    以及寿命角度来讲为保证芯片能可靠运行,Keystone 系列芯片必须要使用SmartReflex设计电路。

Q: Keystone系列加载是否需要IBL(Intermediate boot loader)?
A: 对于早期硅版本号(Silicon Revision)是1.0的C66x芯片,有一个PLL lock up的bug,因为在no-boot, SPI and I2C boot modes下PLL是bypass掉的,所以这个bug不会影响这些boot mode。 因此TI C66XX EVM板先从I2C EEPROM启动IBL修复这个bug后,再从nand, nor, EMAC boot mode启动加载代码。对于PG 2.0版本的C66x芯片,这个PLL的bug已经修复,所以不需要IBL,也就不需要I2C EEPROM设计,可以直接从nand, nor, emac, srio, pcie等外设启动。

PLL的bug可以参考勘误表Advisory 8 Multiple PLLs May Not Lock After Power-on Reset Issue,硅版本号的识别可以参考勘误表的3 Package Symbolization and Revision Identification。
https://www.ti.com/lit/er/sprz334h/sprz334h.pdf

x 出现错误。请重试或与管理员联系。